欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无尘室用LCA的布置构成(对应无尘室的LCA-7)

  • 2020.03.17 21:29:22
  • 米思米
  • 3486

   无尘室环境中使用的LCA设备(低成本自动化设备)的机构部的布置构成,是在重视以下两项知识的基础上进行设计的。

  1. 根据局部无尘环境的形成类型(参照第244讲)与LCA之间的关系来进行思考。

  2. 针对需避免污染所带来的害处的作业区域,确立起无尘化三原则(参照第241讲)。

   在此,针对项目2.,对无尘室用LCA设备的布置构成进行说明。


 无尘室用LCA设备的布置构成和无尘化三原则

(1)不带入污染物

    ・  会活动的LCA必然会起尘。不会向工序核心(作业区域)带入污染物的布置构成是LCA机构设计的要点。

    ・  污染会在气流和重力(自然落下)的作用下带入。因此,应思考可避免出现这种影响的机构布置。

■例

    a) 会从驱动部出现磨损所导致的起尘和润滑油飞溅等。这些东西当达到某种程度的重污染时,就会在重力的作用下,向下掉落。为获得无尘的工序核心,驱动部系统布置在比工序核心部要靠下的位置。(活动梁搬运机构的情况等(参照【图1】)

    b) 进行加压紊流式的简易无尘设计时,在污染出现位置的附近设置排气口,或是(【照片1】)将整个机构部盖住,并进行局部排气(参照【图2】)处理。         

 

 


(2)不产生污染物

    ・  这项目相比于布置构成,更与所选定材料相关。

(3)不堆积污染物

    ・  采用不容易附着和堆积在工件(基板等)上的夹具方向结构和布置。

■例

    a)将工件表里反转地进行固定的夹具,垂直固定的夹具等。

    b)避免使得在工件顶面上出现气流滞留(【图3】)

    ・  为了要提高无尘效果,不要分散布置可使得因应于气流的流动起尘的机构单元,而是集中布置在气流的下游区域。


无尘室用LCA的布置构成(对应无尘室的LCA-7)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities